This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2120:放大器在阻性负载下表现良好、但在扬声器负载下关断

Guru**** 2893710 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1564481/tas2120-amplifier-performs-well-with-resistive-load-but-shuts-down-with-speaker-load

器件型号:TAS2120


工具/软件:

大家好、我一直在测试 TAS2120、以替代产品:4 Ω、3W RMS 连续、9W 峰值功率。 DRC、EQ 和限制器在外部 DSP 上完成、I2S 用于连接到 TAS2120EVK。
该装置即使在 4 欧姆电阻负载和 3 欧姆电阻负载下也能运行。


但在使用有线输出的大规模生产扬声器示例(便携式蓝牙扬声器)时、只有外壳和扬声器。 在扬声器负载下、放大器会在达到最大音量时定期关闭。 IRQ 通常指示升压 OV 钳位标志、以及 FS 变化错误和无效比率 Fs(大概是关断后 I2S 中断导致的?)。 在某些情况下也是 D 类 DRV OC、但不经常如此。 大多数时候是升压 OV 钳位。 扬声器的直流电阻为 3.5 Ω。 在硬件模式下也会发生同样的情况。
我想 D 类放大器上的过度振铃可能会导致扬声器出现一些电抗问题、但边沿速率已经处于最慢的设置。

经过许多测试后、放大器不再播放、不是在 I2C 模式下、也不是在硬件模式下。 PPC3 仍然连接、没有问题、只有无输出。  我不测量输出短路。 音调发生器也不起作用、因此与输入信号无关。

这是配置。 限制器已关闭、但它对关闭没有帮助。


也许该放大器更适合 8 欧姆扬声器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    听起来在最大容量时已达到 OC 问题、从而导致关闭。 我假设您正在播放一些动态音频? 我建议 尝试禁用 AVDD 桥接器并查看这样是否解决了问题。 升压 OV 钳位不会导致器件关断 — 它更像是一个标志。

    您是否以相同的方式为 EVM 供电? 可能值得交换 IC。  

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sydney、
    是的、我在最大音量下播放重低音电子音乐、以便根据基准进行压力测试。  

    最后、我在 AVDD 桥关闭、限制器关闭、欠压保护关闭、噪声门关闭、音乐效率模式关闭的情况下进行测试
     但也测试了这些功能,但无论如何都发生了关机。

    我使用 5V 电压为评估板供电、并从工作台电源单独提供 VBAT(使用底部的跳线断开 VBAT 与 VIN 的连接)。

    这可能与 OC 相关的一种提示是、与扬声器串联 1 欧姆会延迟关断、在恢复关断之前可以添加一些 dB 增益。

    我想交换 IC、但我们没有任何备用 IC。 这款器件也很新、因此目前购买单芯片比较困难。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如有必要、我们可以为您提供一些样品。 如果您有兴趣、可以通过电子邮件联系我们。  

    这可能是真正的 OC 事件。 您可以尝试在 PPC3 中添加最大值的高通滤波器、以查看是否避免了问题。 然后、您可以微调您的应用可接受的值、以避免 OC 关断。  

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sidney、

    好的、我们当然可以尝试这种方法。

    是的、请随时向我发送电子邮件、是的:
    federico.beckhoff@teufel.de

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    迁移到电子邮件后、我会将此主题更新为“已关闭“。  

    此致、
    Sydney Northcutt