This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:TAS2505-Q1 由于过流而关断

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505-Q1, TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1565859/tas2505-q1-tas2505-q1-shutdown-due-to-overcurrent

器件型号:TAS2505-Q1
主题中讨论的其他器件: TAS2505

工具/软件:

您好:

对于 TAS2505-Q1、根据 EvalKit PDF 中的信息、当发生接地短路情况时、建议不要重复复位过程超过三次。 否则、可能会因温度过高而损坏器件。

在这种情况下、我们希望了解的是:应以什么间隔执行这些重置? 例如、发生接地短路、Page1 R45 D1 被复位、故障再次发生并再次复位、然后故障再次发生、我们再次复位它。 我们目前正以 500ms 的周期间隔执行此操作。在第三次发生故障时、我们是否应该停止复位并将系统置于保护状态并等待?

当我们读取 Page1 R45 D1 位时、我们是否应该直接将其解释为接地短路情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    在第三次发生故障时、我们是否应该停止重置并将系统置于保护状态并等待?

    是的、建议这样做。

    我们是否应该直接将其解释为接地短路条件?

    所有 3 个短接都是可能的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我懂了。 那么、这三次重试的时间应该是多久? 我们应在什么时间间隔内执行复位和重新初始化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    对于最终产品、控制良好的最大音量、在正常工作时不应触发过流故障。

    因此、当触发该事件时、通常意味着一些严重的故障、例如电缆短缺或扬声器损坏。 这些故障不会自行修复。 也许只需尝试重新初始化 TAS2505 一次以进行双重确认。 确认后、在确保这些外部故障得到修复之前、切勿让 TAS2505 再工作。