This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA462:OPA462 扩展电压范围、在 Howland 电流泵中实现

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA462, OPA593

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1547966/opa462-opa462-extended-voltage-range-implementation-in-a-howland-current-pump

部件号:OPA462
主题中讨论的其他器件: OPA593

工具/软件:

您好、

我已经阅读了 应用报告《扩展 OPA462 高电压运算放大器可用电源电压范围的技术》、其中提供了用于扩展同相放大器配置中 OPA462 电源电压范围的不同解决方案。  

我想知道您是否有任何建议认为在 Howland 电流泵中、哪一种替代方案最适合作为压控电流源 (250V+)、并考虑以下优先级顺序:电流输出范围和稳定性、压摆率、失调电流、布局尺寸和成本(最不重要)?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    感谢您的提问。 我有几个设计问题要问您。 您的输入电压范围是多少? 在设计 Howland 电流泵时、这是一个重要因素。 此外、您尝试实现的输出电流范围是多少? OPA462 的典型输出电流是否为~45mA?  

    谢谢您、
    嘉莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carrie、

    感谢您的快速回答和提问。  

    输入电压范围为 0-3V(对于双极方案,为–3V 至 3V)。  

    输出电流范围将为~45mA 是(最大脉冲为 1ms)。

    总电源电压范围为 300V(或+–150V)。  

    该设计基于 OPA462 数据表中的图 63。

    谢谢您、

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    感谢您提供详细信息。 请留出几天的设计时间、我会尽快回复您。

    此致、
    嘉莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carrie、

    您是否有机会对此进行调查?

    谢谢您、

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    感谢您的跟进。 这是我对 OPA462 的扩展电源 Howland 电流泵进行的仿真。 如果您有任何问题、敬请告知。

    此致、
    嘉莉

    e2e.ti.com/.../opa462_5F00_howland_5F00_high_5F00_voltage.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您分享您的仿真结果。 在此仿真中、Vo1 - VO2 约为 300V、远高于 OPA462 的最大电源电压范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    这是该仿真的更新版本。 U3 超出电源电压。 在此解决方案中、任何 OPA462 的最大电源电压为 150V — 您应该能够根据具体规格进行调整。 然而、V-和 V+共同具有 300V 的电源电压。

    此致、
    嘉莉

    e2e.ti.com/.../opa462_5F00_howland_5F00_high_5F00_voltage_5F00_updated.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carrie、

    非常感谢、现在电源电压处于电源电压范围内。 对于电路的单极实施 (0 - 300V、0 至 45mA)、您是否有任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    您无法对此电路设置使用相同的实现方式作为单电源、因为我们使用 V-为 U2 OPA462 供电。 请留出一些时间来提出另一个解决方案。

    此致、
    嘉莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    这是 单极扩展 Howland 电流泵的标称设计。 实际上、我移除了为负电压电源 (U2) 供电的 OPA462、并更改了一些电阻值以获得所需的输出电流。 如果您对仿真有任何疑问、敬请告知。

    此致、
    嘉莉

    e2e.ti.com/.../opa462_5F00_howland_5F00_high_5F00_voltage_5F00_single_5F00_supply.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carrie、

    感谢您对垄断设计的建议! 但是、一旦负载高于约 2k、Vo1-VO2 就会> 180V(高于电源电压范围)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    您为设计实施的最大负载是多少? 是 2k Ω 吗? 我将编辑设计、以便能够处理更高的负载。

    此致、
    嘉莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carrie、

    在实践中、通常小于 10k、但还需要处理更大的负载或断开而不损坏运算放大器。  

    再次感谢、

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    遗憾的是、运算放大器能够处理的最大负载受到限制。 如果您查看 改进型 Howland 电流泵应用手册、我们会看到 Vout 必须保持以下条件:

    我能够对电路进行仿真、并开始在 RL > 2.8k Ω 时看到失真。 我已附上仿真结果。

    您是限制使用 Howland 电流泵、还是设计有灵活性?

    此致、
    嘉莉

    e2e.ti.com/.../opa462_5F00_howland_5F00_high_5F00_voltage_5F00_single_5F00_supply_5F00_output_5F00_violation.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carrie、

    非常感谢您的努力。 我看到在达到特定负载时只能保持目标电流、但我预期在失真之前负载会更高(在前面的示例中,我只是担心 U3 电源会随着负载的增加而超过允许的电源电压范围)。  

    无论如何、我都不理解此设计如何解决这个问题、因为-V 设置为 0V、将 U3 正电源限制为 190V(绝对最大额定值)。与简单的单运算放大器设计相比、这实际上不会扩展电源电压范围或负载两端的电压?

    我在仿真中只测试了移除 U1(及其无源器件)并将 U3 正极电源连接到 180V、然后我就可以运行 3k 负载而不会失真。 正如我在应用手册(“扩展 OPA462 可用电源电压范围的技术“)中所了解的、调整两个电压输入(保持低于 190V 的差异,但相对于接地值可以更高)、使负载上的电压大于 190V(接地)。  

    由于具有任意波形电流控制能力、Howland 电流泵是理想选择、但我也想提供一些替代设计建议、甚至限于方波电流脉冲。  

    再次感谢、

    基督教  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对设计进行了一些更改、在仿真中、在 10k 负载下似乎可以正常工作、同时保持 Vo1-Vo2 <190V(负载较高的仿真不收敛)。 您是否知道这是否可行、或者您会推荐其他设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    我最初设计了类似的设计、但发现它无法驱动您所需的全部 45mA 负载。 如果 32mA 的负载电流是可以接受的、则该解决方案应适用。 您应该注意在此配置下输出电压处于最大值、这就是为什么您只能驱动 32mA 而不是所需的 45mA 的原因。

    即使移除 U1、先前设计中的负载限制仍然受到限制。 当我尝试运行任何负载大于 3k 欧姆的仿真时、仿真会收敛、或者我看到了与之前相同的削波。

    如果电流限制不可接受、我可以采用其他可能的解决方案。 另一种思路是使用输出电流驱动器电路。 我可以运行一些仿真、看看它是否可以用于 10k 负载。

    此致、
    嘉莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carrie、

    再次感谢。 是的、在 360V 电源电压范围内、我希望通过 10k 负载时 36mA 不会超过最大值。 例如、如果 I 将负载更改为 5k 并将 Vin 振幅增加到 1.4V、则仿真会提供 46mA 的峰值电流、但我不确定 Vin 与 AM1 的线性度。 我主要关心的是高负载下的电源电压超过 190V、而不是高负载下的电流下降。 电源似乎适合 10k 负载、但测试更高的负载不收敛? 如果此设计有效、与 为 10k 负载提供 18mA 的单个 OPA462 泵相比、这是一项重大改进。  

    不管怎样、如果您有其他可能的解决方案来扩展您建议的当前功能、这将是非常有趣的。 非常感谢您的建议。

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    是的、峰值电流为 46mA、但会被削波。 我不建议在使用 5k 负载时强制将超过 1V 的电压输入到输入端。

    是一个讨论通用电流升压设计的应用手册。 OPA593 还提供了一些有关使用电流升压电路的文献、可 在此处找到。但是、负载较高时、输出电流存在相同的限制。

    我还在开发一个将实现电流升压电路的电路板设计 — 我可以在电路板发布后与您分享详细信息。

    此致、
    嘉莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carrie、

    感谢您发送编修。 我很好奇、为什么本设计中不建议使用高于 1V 的输入振幅。 在我的仿真中、46mA 峰值电流不被削波、在仿真方 波脉冲时、46mA 在整个周期内保持稳定。  

    此致、

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    在上述条件下运行仿真时、我注意到 Vo1 处出现削波、表示非线性行为。 如果我们更改 Vin = 1.5V、仿真就会收敛。  我想您可以在 1.3V 下运行它;通常、您需要确保不违反输出电压条件、电路应按预期运行。  以下是 Vin = 1.4V 时在 Vo1 处看到的削波。

    此致、
    嘉莉