This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA828:IN828 与 INA818

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: INA118, INA819, INA826, INA828, INA818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1566847/ina828-in828-vs-ina818

部件号:INA828
主题中讨论的其他器件: INA818、INA118 、INA819、INA826

工具/软件:

我们有一个以前使用过竞争器件 LT1167A 的电路。 为了增加过压和 ESD 保护、我们切换到了 INA818、因为它具有相同的引脚排列。 INA818 很难买到、因此我们想可以切换到 INA828。 然而、当我们在同一个精确电路中替换此部分时、电路停止工作。 您能否评论和/或提供具有在我们的电路中工作的输入 ESD 保护的 INA818 替代产品。 从引脚排列的角度来看、INA828 与 INA818 看起来相同、因此我们想知道它为什么在 similarly.e2e.ti.com/.../2400034_5F00_B.2_5F00_0.pdf 上无法正常工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、

    INA818 和 INA828 之间的差异很小。 INA818 是对旧版 INA118 的更新、但如果 INA828 无法正常工作并有足够的库存、INA118 可能会在您的应用中工作。

    您能否提供有关您的应用的更多信息? 您使用的电源电压是多少? 此外、停止运行意味着没有输出、还是输出不正确? 看起来基准电压具有很大的阻抗、这不仅会导致 CMRR 性能下降、还会导致增益误差。

    下面提供了所有采用 8 引脚 SOIC 封装、具有 EOS 保护的仪表放大器的参数搜索。 遗憾的是、我们没有关于引脚 RG 所在引脚的过滤器、但我有一个简短的器件列表、其中列出了此应用中不是 P2P 的器件。 此筛选列表中的设备是 不会 P2P 是 INA819 和 INA826、此列表中的所有其他器件都是 P2P。  

    https://www.ti.com/product-category/amplifiers/instrumentation/products.html#2192=Overvoltage%20protection&2954=SOIC&2955=8&358max=36%3B50&  

    此致、
    Gerasimos