This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV7219:低输出电平或异常输出电平

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV7219, TLV3511, TLV1872

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1567634/lmv7219-low-or-abnormal-output-level

器件型号:LMV7219
主题中讨论的其他器件: TLV3511TLV1872

工具/软件:

测试条件:输入信号是 28Khz 正弦波,输出是方波,另一个不利现象是相位和信号幅值都正常,但信号突然被拉低,然后在高电平时恢复到高电平。
不良现象:输出电平幅度明显较低、相位偏移。
缺陷率:12.5%、16/128PCS
更换新材料可能会解决问题、但仍有可能发生相同问题。
请专家看看背后的原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、黄建

    LMV7219 的输入不能被驱动为负(低于接地)。 运算放大器输出看起来会被二极管钳制至 GND。

    2. LMV7219 不是轨到轨输入、其输入限制为 VCC - 1.2V 或 3.3V - 1.2V =+2.1V 最大输入电压。

    有效的比较器输入范围为–0.1V 至+2.1V。 施加此范围之外的信号可能会导致错误输出。

    示波器照片中的细节很差、因此我无法查看是否在~2V 时发生了“干扰“。 但“干扰“或“反转“是超出输入范围的常见迹象。

    在任何情况下、这都不是过零检测的正确方法。 运算放大器的输出在负摆幅上被硬钳位至接地(会增加运算放大器的功率耗散...运算放大器是否过热?)。

    运算放大器的输出需要电平转换到 0V 至 2V 范围内。 现有的比较器都不能接受较大(–5V) 负电压。

    在绝对最小值处、运算放大器和比较器输入之间应该有一个 10k 电阻器、以限制负摆幅电流和外部二极管钳位。 TLV3511 可用于接受高达+5V 的输入电压。

    另一种选择是使用 TLV1872、这具有单独的输入和输出电源、专为此类应用而设计、并且无需电平转换。

    在您的案例中:

    VCCI =+5V

    VEEO =–5V

    VCCO =+3.3V

    VEEO = GND

    在此配置中、输入可以接受完整的+5 至–5V 输入信号、输出将摆动 0 至 3.3V。

    与此类似(但在±5V 输入下):