This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3302:LM3302N

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: LM339, LM3302, LM2901

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1567831/lm3302-lm3302n

部件号:LM3302
主题中讨论的其他器件:LM339LM2901

工具/软件:

           目前、我们正在寻找已停产的旧 摩托罗拉部件 MC3302P 的压降替代产品

这是一款 ±15V/30V 14 引脚 PDIP 的四路比较器

 

请告诉我您最近的替代建议、这些建议可以适应同一尺寸。 附加了数据表链接以供参考。

尽管我发现 TI 器件 LM3302N 是最接近的替代器件、但我想从 TI 了解其他客户是否使用它作为直接的引脚替代产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fahad、

    LM3302 是 LM339/LM2901 系列中的一款器件。 它将温度范围扩展到–40°、但失调电压较差。

    请参阅 LM339/LM2901 系列。

     https://www.ti.com/product/LM2901

    立即建议使用 LM2901、该器件具有–40°C 操作和 DIP 封装。

    请注意、DIP 封装限制了您的更换选择。 在您的下一个电路板版本中、您可能希望切换到 SOIC 或 TSSOP 封装、以提供更多替代选项。