This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC22C12-Q1:请求获取有关 LATCH 引脚漏电流的信息

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC22C12-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1567203/amc22c12-q1-request-for-information-regarding-the-leakage-current-of-the-latch-pin

器件型号:AMC22C12-Q1


工具/软件:

大家好、TI 支持团队

我们的应用计划在数字锁存输入之前使用具有 RC 滤波器的 AMC22C12-Q1。

您能否在考虑温度范围-+125°C 的情况下指定锁存输入引脚的漏电流? 目前、datahseet 中未指定任何内容。

 

如果漏电流达到 RC 滤波器电阻上的压降、我们需要确保 IC 仍在建议高电平输入电压范围内工作。

 

如果您没有漏电流的测量值、您能否确认、整个温度范围内的 10µA 漏电流是针对最大漏电流的保守可靠的假设?

 

提前感谢、

Manoj。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Manoj、您认为这不是数据表中的信息、是对的。 我试图从设计团队那里获得更多信息。 然而、10uA 是一个非常合理的工程假设(我使用 74LVC1G08 作为参考)。

    此致、Jiri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jiri、

    感谢您的答复。
    如果设计团队提供了任何其他信息、请随时通知我。 同时、我将使用 10µA 作为假设的漏电流来进行设计计算。

    此致、

    Manoj。