This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA303-Q1:锁存模式下面临问题。

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: INA303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1567066/ina303-q1-facing-issues-in-latch-mode

器件型号:INA303-Q1
主题:INA303 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 Texas Instruments 支持团队:

我正在使用 INA303 在 BMS 应用中用作窗口比较器、用于监控电流检测和短路检测。

我们面临着一个问题 锁存模式

  • 警报 信号在以下情况下不触发 限制 1. 限制 2. 其预设值。

  • 在同一硬件上 警报 正确触发 透明模式 具有相同的限值 1 和限值 2 设置。

我随附了原理图以供您参考。 您可以查看并帮助我们解决此问题吗?

期待您的指导。

通过 MCU 在内部上拉 LATCH_RESET。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    感谢您发送编修。  

    我有一些后续问题:

    1. 所需的电流跳闸电平是多少?
    2. 您能否提供分流电阻器、以便计算跳变电流?
    3. 您还能否提供 INA303 的型号、以便我可以根据连接到输入端的串联电阻计算误差?
    4. 我还想了解您收集的任何示波器截图。

    提前感谢您的澄清、  

    Joe