This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2011D1:TINA 仿真结果意外

Guru**** 2536790 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2011D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1556044/tpa2011d1-tina-simulation-results-unexpected

部件号:TPA2011D1


工具/软件:

使用提供的 TPA2011D1 参考设计文件 ('SLAM049')、交流分析的结果是意外的。

例如、运行交流分析时、输出振幅约为–200dB、而考虑到设计/增益电阻器、我预计该振幅约为+12dB。

我缺少什么吗? 仿真模型是否准确? 如果是、是否有人请解释运行交流分析的步骤/参数?

具体来说、该模型在我的应用中会很有用、因为我们计划对放大器的输入信号进行一些信号滤波。 能够可靠地进行仿真、从而节省大量开发时间。

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Simon:

    时域仿真是否正常工作?

    下载 SLAM049 后、您是否在不进行更改的情况下运行仿真? 我会尝试在我这边复制

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivan:

    是、使用未经修改的 SLAM049 文件。

    时域仿真似乎可以、因此我想我可以使用它作为权变措施。

    您是否有机会重现 AC 分析问题?

    在我的应用中、我们实际上使用 2 级放大、因此使用另一个小型 D 类放大器的输出馈送 TPA2011。 我预计最好在 TPA2011 之前添加一个低通滤波器。 我将围绕这一点运行一些仿真、但是对于如何在不影响 TPA2011 增益/功能的情况下最好地添加此电容器、您是否也有任何建议?

    谢谢、
    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Simon:

    您能解释一下为什么需要使用 D 类放大器的输出来驱动另一个 D 类放大器吗? 是否需要更高的增益? 此实施将需要一个低通滤波器来防止 PWM 信号到达 TPA2011D1 放大器的模拟输入端。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第一个 D 类放大器集成到我们计划使用的 DSP 芯片中、这不是一个可以替代的简单芯片。 该芯片唯一可使用的输出是其 D 类输出(即我们无法访问预处理的 D 类信号)。

    遗憾的是、集成式 D 类放大器由于以下几个原因而不适合我们:输出阻抗相对较高、增益不足、输出功率不足。 我们计划使用 TPA2011 作为第二级放大器来解决这个问题。

    但是的、我们需要解决低通滤波器设计问题、以确保不会出现 PWM 信号问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Simon:

    我懂了。 在这种情况下、我想您首先必须将滤波器添加到 DSP/编解码器、并确保在输出端看到模拟信号。 然后可以将 TPA2011D1 添加到系统中。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师