This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL:关于放大器元件建议

Guru**** 2578795 points
Other Parts Discussed in Thread: CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1567442/cs-amplifier-error-tool-regarding-amplifier-component-recommendation

部件号:CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL


工具/软件:

您好、

 

希望您表现出色。 我是 Quantum Circuits、Inc.的 Sanjana Renganatha Desigan 我们目前正在设计一款射频前端、需要针对满足以下要求的连接器化放大器提供建议:

 

  • 频率范围:8.0–9.5 GHz。
  • 增益:理想情况下每个放大器为 26–30dB。
  • 输出 P1dB:≥24dBm。
  • 此射频通道的总增益至少应为 50dB。 因此、如果您甚至可以推荐 2 到 3 个放大器来实现此总增益、那会很好。
  • 仅带连接器(SMA 或两端都有 SMA 连接器的评估板)。
  • 这些放大器的电源电压必须为 5V 或 12V。

 

由于我们需要立即订购器件进行测试、您能列出目前有库存的所有器件吗(无交货周期)?

 

感谢—期待您的建议!

 

此致、
Sanjana Desigan
控制系统射频工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我认为 TI 不提供连接器化放大器。 但请参考我们的 射频放大器产品系列。 如果需要进一步的帮助、我 可以帮助您联系专家。

    此致

    广