This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4503:单端到差分转换

Guru**** 2675835 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4503, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1566786/ths4503-single-ended-to-differential-conversion

器件型号:THS4503
主题中讨论的其他器件: Tina-TI

工具/软件:

我尝试设计一个单端转差分放大器、将单端输入转换为差分输出以驱动 ADC。

我使用的是 THS4503、电路如下所示。 ADC 提供我施加的 1.5V CM(共模)电压

THS4503、如图所示。 电源为 10V 和单端电源。 输入是 1MHz 处的 1V 峰峰值信号。 但是、我看不到任何消息

输出。 输入和输出共模电压在数据表规格范围内。 但是、我看不到任何输出。 即使我对输入信号进行电容耦合、也没有输出。 问题是什么?  

请注意、输出显示的是正弦波、但如果您看到刻度、振幅为 0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Subhajit,

    请参阅随附的 TINA-TI 文件。  我相信我有您的电路正常工作的版本。  我建议使用“表“器件独立测量每个输出、并使用差分电压测量(或电压表)测量输出的差分 VOUT。

    e2e.ti.com/.../THS4503_5F00_debug.TSC

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 是的、如果我的电路无法正常工作、那么您的电路似乎不起作用。  但现在我的主要问题是:如果我使用 1U 或 10U 串联电容器通过电容耦合施加输入信号、电路会出现不稳定情况。 此外、也不会保留共模输出电压。 我看到了一些使用 THS4503 的应用电路、它们具有电容耦合。 如何解决此问题? 此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Subhajit,

    我不确定您的电路中出现了什么误差。  我能够添加 1uF 交流耦合电容器、而不会出现任何问题。  此仿真文件中也会保留共模输出电压。

    e2e.ti.com/.../THS4503_5F00_debug_5F00_AC_5F00_Coupling.TSC

    此致、

    Alec