This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2171:tlv2171

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM148, TLV2171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1567978/tlv2171-tlv2171

器件型号:TLV2171
主题中讨论的其他器件:LM148

工具/软件:

您好、

是否可以使用 TLV2171 而不是 LM148?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaya:

    我是否可以使用 TLV2171 而不是 LM148?

    我没有关于您的应用程序的任何信息。 根据下面的比较表、除了低工作温度外、可以使用 TLV2171。 请告诉我们您的产品温度要求。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分  我以为我能忍住的。“

    此致