This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA181:通过频率分析测量环路增益

Guru**** 2851070 points

Other Parts Discussed in Thread: INA181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1567781/ina181-measure-loop-gain-with-frequency-analysis

器件型号:INA181


工具/软件:

我们像这样安装了 INA181  、其中+Vout 和+Vout 由分流电阻器隔离。 INA 电路测量的电流刚刚好。 Iout 信号馈入 MCU。 在 MCU 中、我有一个用于调节电流的 PID、但是当我尝试根据我得到的波特图调整 PID 值时、它就像没有任何变化一样。

我的硬件连接是、我抬起 PIN 1、然后安装一个 47 Ω 电阻器、并在那里注入干扰。 它感觉就像某种东西变饱和或者我达到了一个上部的蜂窝。 有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我不清楚您如何将 INA181 连接到 PID 系统以及出现了什么问题。 使用 47 Ω 电阻器进行什么测试?

    谢谢、

    Levi DV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出电流信号是数字控制的、因此 Iout 信号馈入 MCU。 I m 注入干扰信号并使用波特 100 测量频率响应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我知道、您要断开反馈环路来测量开环频率响应、对吗? 您收到的回复似乎有什么问题/有什么意想不到的问题?

    谢谢、

    Levi DV