This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2131:输出行为

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1568265/opa2131-output-behaviour

器件型号:OPA2131


工具/软件:

您好:

我们检测到具有相同输入的 OPA2131UA 元件输出值发生变化、现在在电路内测试期间导致故障。
经过调查后、我们发现、与旧元件相比、新元件的输出电压明显更接近电源电压、表明输出值的差异超过 1V。
您能否确认是否预期会出现此行为?
谢谢、
Andres
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andres:

    能否详细说明输出电压测试的测试条件? 是否会强制施加输入电压? 电源电压是多少?

    此器件最近经历了设计变更 、因此您可能收到了更新的器件。  如需此设计的 PCN 、请点击此处。 不过、器件应按照数据表参数或更高的参数运行。 该器件具有更新的 ESD 结构、这可能是您的 ICT 测试失败的原因。 本应用手册的第 6.1 节 讨论了 ESD 结构更新如何影响系统级测试中的 ICT 结果。  

    此致、
    嘉莉