This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA356:放大器经常在饱和状态下运行是否会对其造成损坏?

Guru**** 2680985 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA356

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1568118/opa356-will-frequently-running-the-amplifier-in-saturation-cause-damage-to-it

器件型号:OPA356


工具/软件:

我想使用这个放大器创建一个反比电路来调节信号、、如下图所示。  电源为±1.8V、输入信号是 10MHz 正弦波、振幅为±50V、持续时间为 20μs、随后的振幅为±5V、持续时间为 20μs、 如下图所示。  该模式每秒重复一次、 我的目标是将±5V 信号降至 、1V±、无需注意±50V、周期。我的问题是 20μs±50V 信号是否会损坏放大器? 此循环的长时间重复是否会造成任何损坏? 谢谢!

                      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 YZ:

    OPA356 的输入被二极管钳制。 因此、如果您将进入输入电流限制在 10mA 以下、这应该不会有问题。  

    如果它将小于 5.2mA(51.8V/10K Ω)、因此应该可以使用。 不会对器件造成损坏。

    此致

    Anant