This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL082:嗨,它关于在具有单 Vcc 的差分放大器上使用 tl082

Guru**** 2926990 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2197, OPA2192, TL082, TLV9101, LM7322, TLV2197-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1567014/tl082-hi-its-about-using-tl082-on-differential-amplifier-with-single-vcc

器件型号:TL082
主题中讨论的其他器件: TLV9101LM7322TLV2197-Q1、OPA2197 、OPA2192

工具/软件:

尊敬的先生

它关于使用 tl082 的差分放大器具有单一 Vcc(15V 和 0v) ,当输入接近 0V 时,输出是不稳定的, 甚至高达 4V  

您能告诉我们为什么会发生这种情况以及如何设计电路吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅数据表中的输入电压范围规格。

    您可能需要一款具有轨到轨 I/O 的运算放大器、例如 TLV9101/2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但 SR 太慢,如果我选择 Lm7322 可以处理它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Iverson:  

    如果我选择 Lm7322、SR 速度太慢了?

    LM7322 或 TLV2197-Q1 应适用于差分放大器应用。 这些是 RRIO 运算放大器。  

     此处是差分放大器的一个示例、适用于单电源轨。   

    e2e.ti.com/.../LM7322-Difference-Amplifier-09182025.TSC

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的 建议。 我注意到 Lm7322 AOL 低于 opa2197 和 opa2192 做这两种类型将更好在这个电路或我只是使用 Lm7322 是合适的电路.

    另一个问题是该电路是否 必要?  我可以直接连接到 GND 吗?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Iverson:  

    Lm7322 AOL 低于 opa2197 和 opa2192 做了这两种类型会更好在这个电路或我刚刚使用了 Lm7322 是合适的电路.[/报价]

    这取决于您的要求。 是的、OPAx197 与 OPAx192 属于同一系列、而 TLV2917-Q1 的成本比 OPAx197 版本低。 这些是较新的运算放大器设计。  

    另一个问题是此电路是否 必要?  我可以直接连接到 GND 吗?

    如果必须合理设计电路、则需要这样做。 需要使用该节点、以确保不会超出运算放大器的输入 VCM 范围(使用单电源轨)。 如果是双电源轨配置、则连接到 GND 的节点良好。  

    此外、在输入更改期间、节点需要同时具有拉电流或灌电流(尽管电流非常小)。 如果输出必须紧跟输入立即变化、则需要基准。 否则、如果输入差分信号快速变化、您可能会看到一些延迟。  

    在运算放大器的单电源配置中、某些电路将其连接到 GND(如您所绘制的那样)、如果 GND 是稳定的、并且在节点上没有接地反弹或高纹波电压、它可能可以用于通用设计。   

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助、祝您愉快。