This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6754-Q1:阐明过流、CBC 警告和 CBC 故障

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1567943/tas6754-q1-clarifying-overcurrent-cbc-warn-and-cbc-fault

器件型号:TAS6754-Q1


工具/软件:

有以下概念:

1) 寄存器 0x8e 的过流故障

2) 来自 0x8d 的 CBC 警告和 CBC 故障

根据我的理解:

1) CBC 故障、指示电流大于电流关断阈值、且放大器已经关断

2) CBC 警告、指示电流大于电流警告限值且小于电流关断阈值

3) 过流表示电流大于电流警告限值  

如果上述正确、则任何 CBC 警告和 CBC 故障都将触发过流。

有人可以帮助澄清上述概念吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、建鹏

    CBC 和 OC 的阈值在数据表中列出:

    CBC Fault 和 CBC warning 具有以下说明。  

    通常不建议启用 CBC 故障。 仅让 CBC 警告启用以限制突发音乐信号、让 OC 进行最终保护。