This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA188:OPA 作为差分放大器

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA188

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1568961/opa188-opa-as-difference-amplifier

部件号:OPA188


工具/软件:

您好:  

我尝试使用 OPA188 作为高侧电流传感器.

我使用的是 TI pspice、但输出不正确:  

当 Rshunt =10、r4=r2=20k、r1=r3=1k 时、Vout 必须为:9mA x 10 x 20=1.2V、如果使用偏置点仿真时、输出为 57.06mv。

我是否遗漏了某些内容或者 PSpice for TI 无法正确仿真运算放大器偏置点存在问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hamze:

    ]我是否遗漏了某些内容、或者 PSpice for TI 无法正确仿真运算放大器偏置点存在问题?

    由于 OPA188 在电流检测的高侧进行测量、因此输入 VCM 应非常接近 12Vdc。 这违反了仿真中每个运算放大器的输入 VCM 范围。  

    输出电压还具有线性工作范围(请参阅下表)、因此您需要观察该范围。  

    这是应关注的斩波放大器设计参数。   

    https://www.ti.com/lit/wp/sboa586a/sboa586a.pdf?ts = 1758630887171 &ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致、

    Raymopd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymond:  

    感谢您的快速答复。

    我不确定输入 VCM 是否有问题。

    1.5 是最大值、感应范围为 1.5:in-in+=~90mv。

    您能详细介绍一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Harnze:  

    我不确定输入 VCM 是否有问题。

    这是输入引脚上的输入 VCM、即 11.384V。 为了使输入 VCM 保持在线性工作区域内、引脚上的输入 VCM 从 V-(GND) 到<10.5V。   

    在数据表中、输入引脚上指定了输入 VCM。  

    如果您有其他问题、敬请告知。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hamze、

    OPA2186 是一款适用于高侧电流检测的轨到轨斩波器、可 让我们了解其是否可行。

    此致、
    Mike