This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA219:Rshunt 电阻电压 Vshunt 上的初始加电

Guru**** 2814305 points

Other Parts Discussed in Thread: INA219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1567181/ina219-initial-power-on-rshunt-resistor-voltage-vshunt

器件型号:INA219


工具/软件:

尊敬的工程师:

使用 INA219 进行电流检测时、在电路板上电并且没有负载后、Rshunt 上会有 0.12mV 的电压。

但在空载加电时、大约 1%至 2%的电路板在 Rshunt 上的电压为 0.2mV。 加载后、然后与负载断开连接、Rshunt 电压值将变为 0.12mV。

请帮助确认此异常的原因。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能提供更多背景信息吗? 具体来说、INA219 是否报告了 POST 中提到的电压、或者是否使用实验室仪器进行测量? 如果是后者、您是否交叉检查了仪器的准确性?

    此外、Rshunt 的值是多少? 总线电压是多少?

    您是否尝试过其他配置排列? 例如、断开总线电源、使负载保持连接状态? 或断开两者并将 Vin-引脚短接至地。 此类实验有望揭示灵敏度的来源。

    此致

    广

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guang:

    INA219 报告的 POST 过程中提到的电压。

    下面是  示意图。U6 未使用、U9 已使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen、

    一个很好的测试是将测量循环多次、并观察读数的稳定性。

    另一种方法是将输入引脚短接在一起 并短接 至 GND、然后再次重复相同的测试、以查看 (1) 数字是否发生变化、以及 (2) 测量是否稳定。 理想情况下、INA219 应测量 Vos 加上噪声。 根据 ADC 设置、噪声贡献的幅度可能是几个 LSB。

    此致

    广

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guang:

    电流测试现象如下:
    1) 当没有电流流过分流器时、INA219 收集到的电压约为 200uV((AD 值约为 20mV 和 40mV 范围)、该电压将保持恒定;
    2) 给定电流超过某一数值后,返回到无电状态,收集到的电压变为约 120uV ,该状态保持不变;
    3) 触发此状态后、仅当 INA219 电源再次断电时才会返回到 200uV 状态、INA219 软件复位无法更改此状态;

    可能的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen、

    我以前没有听说过类似的问题、这不太可能是设备问题。 为了确保这一点、我们可以仔细检查几点。

    • 确保在整个实验过程中不会更改 INA219 设置。 您可以在转换和比较之间打印出寄存器。
    • 确保在没有电流流动时、INA219 确实没有外部输入。 是否可以断开电流路径并将两个输入接地短路?  

    此致

    广