This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:EMI 抑制

Guru**** 2584565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1568406/tas5805m-emi-suppression

器件型号:TAS5805M


工具/软件:

尊敬的 BU:

我的客户遇到了 EMI 问题。  

我的客户能否用 10uH 扼流圈替换电感器?

或者只能这样添加扼流圈?

除此之外、在 EMI 抑制方面、您是否推荐使用铁氧体磁珠? 如果是、将进行哪些更改?  

谢谢!

此致、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:  

    是的、电感器可以替换为扼流圈。 我不确定如果将扼流圈放置在 LC 滤波器之后会发生什么... 这不是典型用途。  

    如果 LC 滤波器无法解决 EMI 问题、客户可以尝试使用铁氧体磁珠。 有关数据表中的典型铁氧体磁珠滤波器建议、请参阅下文。  

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sydney、  

    感谢您发送编修。

    滤波器电路的值、主要是 L101、L100、L102、L103 C126、C128、C127 和 C129、这些值是否正确? 任何不合适的值、是否需要更改?  

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sydney、  

    祝您愉快!

    客户在 PCB 上使用探头进行 EMI 扫描、我们发现在 768kHz 左右有最高发射、如下图所示。  

    问题:

    • 768kHz 是否会在某些开关频率上发出响铃?
    • 有没有方法来减少 768kHz 下的发射?  

    谢谢!

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:  

    客户需要添加一些滤波器来抑制此谐波的振幅。 此外、D 类开关的频率是 384 还是 768kHz? 这可能是 D 类开关。

    此致、
    Sydney Northcutt