This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV4110:将非板载缓冲至高容性负载

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7B4255, INA826, OPA994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1568565/tlv4110-buffering-an-offboard-into-high-capacitive-load

器件型号:TLV4110
主题中讨论的其他器件:TPS7B4255、 INA826、OPA994

工具/软件:

您好:  

我需要在线路末端测试时为 PCB 提供 1.7-2.7V 的可调电压、最大电压为 3.6Vabs。  这 将来自非板载工作台电源、但我想防止意外设置电压高于此值。 这些都是超昂贵的 PCB。

我正在考虑使用 TPS7B4255 等跟踪 LDO  来“缓冲“电压、但输出电压不会达到如此低的水平。

已考虑功率运算放大器、但我不太确定 OPA 是否适合这种情况。  PCB 具有大约 100 μ F 的陶瓷电容。

最大直流电流为 5mA、典型值为< 1mA。

有什么想法如何使用 OPA 来实现这一点?   直流缓冲器、G=1

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道 INA826 或其他器件是否可以提供所需的电流。   其输入可耐受比电源轨高+/–40V 的电压、它还用于“断开“连接到外部设备的 GND 环路。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bryan、

    希望您做得好!

    您走在正确的道路上。 具有大量环路补偿的功率放大器可以满足需求、但功率放大器本身正在驱动如此轻的阻性负载、以至于系统很难从功率放大器的高 IOUT 容量中受益。  

    幸运的是、我们生产了一款单芯片解决方案、即 OPA994。 该器件专门设计用于根据输出端的负载电容自动补偿 GBWP。 这意味着无需 RISO 或多反馈设计。  

    我们的曲线只有 10uF、但相信我、该器件会继续驱动 您几乎可以找到的大小尽可能大的电容器。  

    请注意、虽然该器件是 BW 的 24MHz、但随着 Cload 的增加、该器件会显著下降。  该模型可用于对您的系统进行测试。  

    INA826 会因高电容负载而不幸变得不稳定。 不过、可以同时使用 INA826 和 OPA994、以实现接地隔离、并具有高电压输入容差和高容性负载输出驱动。   

    请告诉我您对此解决方案的看法。  

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jacob、这是一款非常聪明的器件。 我想我需要在输入端使用高输入电压 OPA 或 INA、以防止瞬态或反极性。 我可以看到、这是一个有用的参考设计。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题 Bryan! 我同意大家的看法、我认为过压容差 ISA 非常好的功能、尤其是在下游电路难以更换的情况下。   

    如果您对设计有任何疑问、请随时打开一个主题。

    谢谢、

    Jacob