This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1351:咨询 AMC1351 评估期间的器件损坏

Guru**** 2892840 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1567763/amc1351-inquiry-about-amc1351-device-damage-during-evaluation

器件型号:AMC1351


工具/软件:

您好、

我们目前正在评估 AMC1351 以用于我们的设计、在初始原型设计期间、我们观察到了器件故障。 我们希望请您就我们的电路实施和可能的对策提供指导。

问题

  1. 您能否查看我们的电路配置并确认是否存在任何可能导致器件损坏的问题?

  2. 如果有已知的预防措施或建议的对策、请告知我们吗?

背景

  • Application“ :将外部 0–5 V 模拟信号从可变电阻器隔离传输到微控制器。

  • 配置

    • 输入侧:VDD1 = 5V

    • 模拟输入:0–5V(由 10kΩ 可变电阻器生成、但在某些测试期间使用了 1kΩ 电阻器)

    • 输出侧:VDD2 = 5V(与 VDD1 电隔离)

    • 输出 VOUTP 和 VOUTN 连接到 MCU 输入

  • 观察到的故障

    • VDD1 和 GND1 之间发生内部短路时、器件无法正常工作。

    • INP 和 GND1 之间未观察到短路。

故障案例

  • 首次失败

    • 不带输出 RC 滤波器的测试电路 (1kΩ+ 0.01 µF)。

    • 前一天设备工作正常。

    • 为 VDD1 供电后、工作台电源进入电流限制状态并关断。

    • 检查后:VDD1 和 GND1 之间的内部短路。

  • 第二次失败

    • 已安装新 AMC1351、并添加了输出滤波器 (1kΩ+ 0.01 µF)。

    • 仅在输入侧以有限的电流供电(VDD2 关闭)。

    • 最初工作、但在 VDD1 的 3–4 个导通/关断周期之后、电源再次进入电流限制状态。

    • 检查后:VDD1 和 GND1 之间的内部短路。

    • 此时、来自可变电阻器的输入电压被设置为最大值(最小电阻)。

如您对我们的使用条件是否在 AMC1351 的安全运行范围内、以及您建议采取哪些保护措施(例如输入电流限制,时序控制要求或滤波器注意事项)来避免此类故障、我们将不胜感激。

此致、
Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您有任何更新吗?

    谢谢、

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:  

    这听起来 VDD1 上发生了相对于 GND1 的过压。 我建议客户使用示波器检查此电压、并验证是否在安全工作范围内。 它们还可以尝试限制电源的电流、因为在开启期间可能会出现过冲。