This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA189:需要帮助提供 GBW 测试方法和测试参数

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA189

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1567222/opa189-need-help-provide-gbw-test-method-and-test-parameters

器件型号:OPA189


工具/软件:

神父:

客户希望测试 OPA189 GBW、但测试条件为空。 您能否帮助客户提供测试方法和详细的测试参数? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Haiwen、

    表顶部列出了整个规格表的测试条件。  因此、OPA189 测试的条件为:t = 25°C、Vs =±18V、VCM = Vout = Vs/2 = 0V、RLoad = 10k 并连接到 Vs/2(在本例中为 0V)。  规格旁边列出的测试条件是例外情况、或者除了表顶部的测试条件之外。  在这种 情况下、条件 AV = 1 是表顶部的条件之外的条件。  因此、使用缓冲器配置 并扫描输入正弦信号、直到输出降至–3dB 或 0.707V/V

    此致、艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Ark:

    感谢您介绍测试信息。

    关于测试信号,我们是否有频率、振幅或其他要求?  

    当客户使用 50mV 信号 和+/–15V 电源来 测试 OPA189 GBW 时、测试结果约为 9M、因此我想知道不同之处。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Haiwen、

    信号应小于 100mV、以避免转换限制。  该频率会被扫描、直至达到–3dB 衰减。  这是指增益下降 0.707V/V 时的频率

    艺术