This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MPY634:混音器:部件查询

Guru**** 2584015 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1566136/mpy634-mixer-part-query

部件号:MPY634


工具/软件:

尊敬的团队:

请查找所附的混频器电路方框图。

混频器 IC 用于将 134kHz LO 信号与射频输入射频信号进行混合、以产生 4.2kHz 的中频信号、然后对该信号进行放大并向 ADC IC 提供输入。

请建议混频器和相关 IC 的器件型号。 这些器件必须在板之间保持高精度、才能用于高精度医疗应用。

此致、

Abhishek