This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6622:LMH6622 — 将 PSPICE 模型文件导入到 TINA 时的问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6622, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1568072/lmh6622-lmh6622---issue-while-importing-pspice-model-file-to-tina

器件型号:LMH6622


工具/软件:

尊敬的所有人:

我尝试将 LMH6622 PSICE .MOD 文件导入 TINA 环境中的九阶巴特沃斯 Sallen-Key 滤波器仿真原理图(版本 9.3.200.277 SF-TI)。

我已经按照   SLVA527–2012 年 6 月  “将 SPICE 网表导入 TINA-TI“指南中的所有步骤进行了操作。 我尝试了两种导入 PSICE 文件的方法、如下所述。

1) 我将所有.MOD 文件文本内容复制到 Netlist Editor,并成功编译模型文件。 然后我以.cir 格式保存。

2) 我使用了新宏向导界面和选定的.MOD 文件。 我按照所有步骤创建宏文件并成功生成.tsm 文件、没有任何错误/警告。

我使用 TI Filter Pro 应用来计算滤波器电路的无源器件值。  在 TINA 中绘制滤波器原理图设计(通过使用 Insert->Macro->LMH6622.TSM)后、我检查了元件详细信息、并且 SAW 相关.MOD 文件目录正确无误。 我运行了 AC 分析仿真。 此时、我得到了意外的增益/频率图、如下所示。  

我为运算放大器使用双电源 (+/–5V)、并且不认为我 违反了设计中运算放大器的 GBW 和压摆率规范。 我的滤波器具有 FC=Vp=2V 2.2MHz、正弦波输入 Vp-p =2V。

我还将分析参数设置如下。

有人能 告诉我/帮我解决我的 PSPICE 模型文件集成/导入过程中可能出现的问题吗?  

谨致问候、谢谢!

Batu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Batu、

     感谢您提供详细信息! 您的导入方法是正确的、但可能步骤 2 之后的引脚映射可能没有自动映射到符号上的正确引脚。 通常宏会自动执行、但必须仔细检查、以防它将错误的针脚映射到网表的第一行。  

     您是否能够将下面随附的文件用于您的设计、并在获得预期值时返回报告?

    e2e.ti.com/.../LMH6622-Example.TSC

    谢谢您、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sima、

    感谢您为我提供了一个示例设计文件。

    在我检查了引脚分配后、我在模型中找不到任何错误、但这是一个好问题。 但是、我意识到  对称电源中的负电源轨连接是我的设计中的主要问题。 再次感谢您的回复并帮助我解决此问题。

    此致、

    Batu