This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA250EVM:关于电流放大器测量交流电流的任何建议

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1301, INA250, TMCS1126, TMCS1126EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1567608/ina250evm-any-recommendation-for-current-amplifier-to-measure-ac-current

器件型号:INA250EVM
主题中讨论的其他器件:INA250TMCS1126、AMC1301、 TMCS1126EVM

工具/软件:

大家好。

我不熟悉基于分流电阻器的电流检测。

我正在寻找能够根据分流电阻器测量高达 10A(交流电)电流的 EVM。

您有任何建议吗?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NYAM、使用这些类型的器件测量电流时、您需要解决的问题是器件的共模电压、由于需要对称负电压支持、这些器件无法很好地用于交流测量。 一个示例是、如果您查看您调用的 INA250、这是一个“0V 至 36V“器件、这意味着共模电压必须保持在 0V 至 36V 范围内才能作为有效配置、这不适用于典型交流电源的+120V 或–120V。 根据您需要的精度大小、我建议您查看我们的霍尔效应器件(如 TMCS1126)或我们能够承受更大共模范围的隔离式放大器产品(如 AMC1301)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carolus:

    感谢您的答复。

    我还有几个问题。

    如果我使用 TMCS1126EVM 电路板来测量交流电流、它是否附带任何软件来立即使用它、还是需要使用我自己的控制器来读取电流信息?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nyam、  

    TMCS1126 是一款模拟输出放大器。 您可以轻松地将器件与示波器连接以及时查看交流波形。 如果要将该信息数字化、还需要包含 ADC 的其他设备。 我建议查看我们的 ADC EVM、其中包含用于快速即插即用交互的 GUI 软件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carolus,

    谢谢你。