This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA190:在图 39(INA190 的基本连接)中、不将 Load GND 与 INA190 GND 短接会有什么影响?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: INA190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1568394/ina190-in-fig-39-basic-connections-for-the-ina190-what-is-the-impact-of-not-shorting-load-gnd-with-ina190-gnd

器件型号:INA190


工具/软件:

我们设计了一个 POC、使负载 GND 与 INA190 的 5V GND 保持隔离、但它仍然按预期工作。 我们希望将负载 GND 和 5V GND 保持隔离、以满足我们的要求。
是否可以使负载 GND 和 5V GND 保持隔离、影响是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sushant、  

    感谢您发送编修。  

    您可以将负载 GND 和 5V GND 保持隔离状态、如果它们是不同的 GND、则最好保持隔离状态。  

    通常、对于低侧电流检测、客户会将负载 GND 短接至 5V GND。  

    请测试您的配置、因为它应该适用于我们的电容 耦合放大器前端

    此外、请通过测量共模和差模电压、确保您在建议的运行条件下运行、从而保证性能。  

    我希望这对您有所帮助、  

    Joe