This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2863A:什么是抗噪性

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2863A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1568290/opa2863a-what-is-the-noise-immunity-resistance

器件型号:OPA2863A


工具/软件:

大家好!

在 EMS 测试中、80MHz 周围的 VCC 电源系统出现电路故障、因此我们正在尝试找出原因和对策。

我们将在 EMS 测试中检查电源系统是否出现故障。

Q1:OPA2863A 如何承受抗噪性能?

问题 2:是否有任何外部对策? 如果有任何其他噪音对策、请告知我。

此致、

柳介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Ryusuke、

    我假设我们讨论的是电源噪声。 放大器具有一定的电源噪声抗扰度 (PSRR)、但我不熟悉器件能够直接故障、除非出现一些尖峰或大骤降导致器件关断。 就外部措施而言、我们建议使用去耦电容器或使用电感器的 π 型滤波器配置。 理想情况下、这将用于滤除噪声并在大瞬变期间将电源保持在其预期的直流值。 为清楚起见、您是否发现在运行 80MHz 信号时我们的器件出现故障、而问题是电源噪声?

    此致、

    Ignacio