This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA870:PGA870 VMID2 输出是否可以使用?

Guru**** 2782475 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4151, PGA870, THS4535, REF35

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1567557/pga870-can-pga870-vmid2-output-be-used

部件号:PGA870
主题中讨论的其他器件: THS4535、THS4151、 REF35

工具/软件:

我们计划将 PGA870 与 VS+搭配使用、电压为 5V。 因此、VMID2 输出应为 2.5V。

我们想使用 VMID2 作为向运算放大器馈送它的 VOCM 输入。 该级的输入为双极输入、我们需要将其偏移为 0 至 5V。

但 PGA870 数据表做出以下陈述:

所以它显示“不要使用它“、但只要不消耗过多电流就可以继续操作。

那么、我们可以安全地使用它来驱动运算放大器的 VOCM 引脚、该引脚的电流消耗远小于 200uA。

如果不打算使用 VMID2 引脚、为什么存在该引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、

    很棒的问题!  VMID2 引脚与封装进行了键合、以便与旁路电容器进行外部连接、如上文段落所示。  尽管 VMID2 的功能和缓冲器位于器件内部、但使用电容器旁路至 GND 对于防止噪声耦合到节点中也很重要。  如果将该引脚保持在内部、则可能存在对该缓冲信号的精度和可靠性的潜在问题。

    如上所述、只要来自该节点的 200uA 或更低电流、VMID2 就可以用作外部基准。  如果可以使电流限制生效或使用 VMID2 基准的低电流受电方生效、则不会违反 VMID2 引脚的操作完整性。

    如果您对将 PGA870 VMID2 用作 VOCM 的电路有疑问、我可以帮助您查看设计。  对于我们自己的一个 TI FDA、我们通常会提供有助于表征 VOCM 的规格或数据曲线。

    我还要补充一点、对于电平转换或单差分转换、我们确实有了一款新的 FDA、该 FDA 将在今年年底 (THS4535) 之前发布。  虽然如果您使用更高频率的信号、这款高速放大器可能不是最合适的选择、但我仍然想向客户介绍这款放大器。

    感谢您在 TI 工作。  我很高兴能为您的设计 David 提供支持。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alec、

    感谢您的帮助。 我想这可以告诉我们我们需要知道什么。

    为了说明我们正在做什么、PGA870 的输入将是 THS4151、它具有双极输入。 因此、我们需要将 THS4151 输出转换为 PGA870 的共模电压(即 2.5V)左右。

    查看 THS4151 数据表中的图 26 可以看出、VOCM 阻抗远低于 14K 并且正在下降(我们转到了有关 2MHz 的内容)。 在 2.5V 时、我想我们的电流将为 180uA。 这太接近了、太舒适了。

    我们只使用 REF35 等 2.5V 基准。 它太小了,不能抱怨太多。

    此致、

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、

    感谢您的更新;我同意您的结论。  为了实现稳健性、最好使用专用的 REF IC。

    如果您有其他问题、敬请告知。

    此致、

    Alec