This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6754-Q1:如何从寄存器读取芯片版本?

Guru**** 2586565 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6754-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1568498/tas6754-q1-how-to-read-the-silicon-version-from-registers

器件型号:TAS6754-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TAS67524-Q1

工具/软件:

如何知道芯片的哪个芯片版本安装在哪个寄存器中?

TAS6754-Q1 的版本 1p1

TAS6754-Q1 的 2p0 版本

TAS67524-Q1 的芯片

我想读取寄存器以了解安装了哪个芯片、然后我将以不同的方式处理它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、建鹏


    TAS67524:寄存器 0x70 = 0x52
    TAS6754 1p1:寄存器 0x70 = 0x54、寄存器 0x44 = 0x33(默认值)
    TAS6754 2p0:寄存器 0x70 = 0x54、寄存器 0x44 = 0x77(默认值)

    这基本上意味着: 首先读取寄存器 x70、如果它是  0x54、则检查寄存器 0x44 以确定它是 1p1 还是 2p0。 否则、如果您从寄存器 0x70 获得 0x52、则可以使用 TAS67524。