This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA462:如何将组合运算放大器转换为挂起模式?

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA462, OPA140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1570124/opa462-how-to-transform-a-combined-operational-amplifier-into-suspend-mode

部件号:OPA462
主题中讨论的其他器件: OPA140

工具/软件:

我在 《模拟电路设计第 2 卷 — 沉浸在 2013 年模拟设计黑色艺术》一书中看到了暂停电路。

 我想将其应用于高压复合放大器来实现悬浮式精密高压运算放大器。

首先、我尝试使用 OPA462 来实现挂起电路、这个电路工作正常。

然后、我尝试使用 OPA140+OPA462 来创建复合运算放大器、 它结合了 OPA140 的精度和 OPA462 的高电压、而且工作正常。

但是、当我将复合运算放大器更改为暂停模式时、它无法正常输出。 请问设计是否正确、如何进行改进? 谢谢你

e2e.ti.com/.../OPA462_5F00_OPA140_5F00_suspend.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zac:

    我相信您还需要断开 C1 与外部环路的连接 — 这会导致您看到的错误。 我 能够运行瞬态、而在仿真收敛之前。 我已附加仿真内容以供参考。

    据我所知、在需要扩展电源时会使用挂起模式。 但是、您的设计不会超出 OPA462 的供电能力、因此将复合放大器保持在“传统“设置是有效的。 如果您希望实现扩展电源设计、我建议阅读应用手册《扩展 OPA462 可用电源电压范围的技术》。 它提供了多种设计选项。

    此致、
    嘉莉

    e2e.ti.com/.../OPA462_5F00_OPA140_5F00_suspend_5F00_CS.TSC