This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA790A:电阻器温度漂移图

Guru**** 2930430 points

Other Parts Discussed in Thread: INA791A, INA790A, INA254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1569278/ina790a-resistor-temperature-drift-chart

器件型号:INA790A
主题中讨论的其他器件:INA791AINA254、INA791

工具/软件:

您好、专家:

我正在寻找精确的方法来检测 40A 直流电流 、而 INA254/INA790A/INA791A 声音也是不错的选择。

从规格 INA790A/INA791A 开始、CMRR 上的性能更好、增益误差 等...

但是、我可以发现检测电阻温度漂移在 INA254 数据表中显示为熔 断、这使我们非常有信心校准后、精度可以在 25°C 至 100°C 的范围内得到保证;  

INA790A/INA791A?是否有类似的数据

  

刘庆峰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到有封装电阻与温度间的关系曲线...

    这与检测电阻有何关系? 如果是线性的、我相信会有内部温度传感器、并在 OPA 输出中进行了补偿?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    温度补偿内置在 INA790 和 INA791 中、可实现低总体漂移。 数据表提到了这一点。

    此致

    广

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      )知道有内置的补偿、是否可以有类似的曲线来显示检测电阻的温漂、如 INA254 所示、电阻值在有用的温度范围(从室温到 100 摄氏度<eps>)内是多么平坦。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    分流器是引线框的一部分。 因此、温度系数与图 6-1 中所示的温度系数类似。

    在 INA254 中、集成式分流电阻必须保持平缓、因为没有温度补偿。

    此致

    广