This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA851:内部 FDA 5k 反馈电阻容差

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1569215/ina851-internal-fda-5k-feedback-resistor-tolerances

器件型号:INA851


工具/软件:

FDA 级上 5k 反馈电阻器的容差是多少? 我认为它们匹配良好、但如果该级用作多极全差分滤波器中的第一级、并且电容器通过 FDA_IN 引脚放置在这些电阻器之间以实现第一个极点、了解电阻器容差 (make 和温度变化 — 如果不是很小)有助于了解滤波器响应的预期变化。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Randy、

    感谢您在 E2E 上提问! 这些电阻器的绝对值容差很高、因为它们未修整。 在第 8.3.1 节中、在表 8-1 上方提到了这一点。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、
    Gerasimos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Gerasimos、

    我怀疑容差可能很高、因为它们是片上的、但在规格中找不到。 我 使用 Adobe Acrobat 搜索工具在 pdf 中搜索了“容差“、“5k “和其他一些术语,但没有得到任何点击“5k “-似乎应该有。 尽管如此、这就是我想要的答案。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在看到了。 在文中是 5 千克。 我没有搜索 5-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Randy、

    我去了一个非常相似的兔子洞,试图找到它,哈哈。 当我找到它时,它确实感觉相当隐蔽。

    此致、
    Gerasimos