This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA129:将两个放大器与不同的增益并联使用 — 可能的问题?

Guru**** 2868670 points

Other Parts Discussed in Thread: INA129, PGA848

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1569936/ina129-using-two-amplifiers-in-parallel-with-different-gains-possible-issues

器件型号:INA129
主题中讨论的其他部件: PGA848

工具/软件:

大家好:

我正在设计中、需要测量电流感应电阻器两端的压降。

传感器输出是差分信号、典型范围高达 0V 至 2V、但在某些情况(截止状态)下、差分电压可高达 5V。

仪表放大器 (INA129) 由±5V 双电源供电。

为了支持两个测量范围、我计划使用 两个 INA129 放大器

  • 配置了一个 增益= 1

  • 另一个 增益= 50

主要思路是将两个放大器连接到同一个电阻器(即并联输入)、然后在其下游输出之间进行选择(不同的 ADC 通道)。

但是、我担心并联两个 INA129 输入可能会在两个放大器之间造成干扰或负载效应、尤其是在增益配置不同的情况下。

由于并联输入配置、一个放大器负载是否会影响另一个放大器负载?
是否有更好的方法来实现这种双范围测量方法?

欢迎您提供有关类似设计的任何建议或经验!

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gleb:

    您可能已经考虑到了这一点、但是使用 PGA848 等可编程增益放大器怎么办? 它具有您需要的两个增益、并集成了您在两者之间进行选择的方式。  

    对于 INA129、我确实存在高达 5V 的差分电压的一些问题。 使用 ±5V 电源和增益为 1 时、差分电压不能大于 4.1V。 我将使用如下所示的模拟工程师计算器。 这是一个非常有用的工具、用于确定您是否能够支持不同的信号。  

    电源电压、这会非常有帮助。 另一个选项是将基准电压更改为 Vref =–1V、然后您的系统可以处理 5.1V 至–3.2V 的差分电压。  

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gleb:

    您可能已经考虑到了这一点、但是使用 PGA848 等可编程增益放大器怎么办? 它具有您需要的两个增益、并集成了您在两者之间进行选择的方式。  

    对于 INA129、我确实存在高达 5V 的差分电压的一些问题。 使用 ±5V 电源和增益为 1 时、差分电压不能大于 4.1V。 我将使用如下所示的模拟工程师计算器。 这是一个非常有用的工具、用于确定您是否能够支持不同的信号。  

    电源电压、这会非常有帮助。 另一个选项是将基准电压更改为 Vref =–1V、然后您的系统可以处理 5.1V 至–3.2V 的差分电压。  

    此致、

    Robert Clifton