This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY:LP5860EVM–未识别 USB2ANY(仅显示为 HID 器件)

Guru**** 2902770 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5860EVM, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1566488/usb2any-lp5860evm-usb2any-not-recognized-shows-as-hid-device-only

器件型号:USB2ANY
《Thread 中讨论的其他器件:LP5860EVM

工具/软件:

您好:

我尝试使用 LP5860EVM、但在识别器件时遇到问题。

- LP5860EVM 在连接时未被识别。
- USB2ANY 设备也未被正确识别、因此我尝试了固件更新。
-固件更新过程中出现错误、无法成功完成该过程。

当前:
- Windows 设备管理器仅将 USB2ANY 显示为“USB 输入设备 (HID)“
- GUI 无法建立连接。

您能否提供有关如何解决此问题的指导或有关正确安装固件/驱动程序的支持?

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    两天后重新分配了该主题。  很快会检查并更新您...

    请阅读 USB2ANY 用户指南、并仔细按照升级过程进行操作。 请记住在升级前按下按钮...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以下载 USB2ANY Explorer 并检查 USB2ANY Explorer 是否可以正常工作吗?

    USB2ANY Explorer 的链接: www.ti.com/.../USB2ANY

    BR、

    Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下载 USB2ANY Explorer 后、程序会在执行时在以下步骤冻结。


    您能告诉我这个问题是由硬件故障还是软件问题引起的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jinwoo、

    计算机的 Windows 版本是什么?

    您是否尝试过其他计算机?

    此致、

    Felix