This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:扬声器放大器将静音

Guru**** 2546960 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1567622/tas2563-speaker-amplifier-going-to-mute

器件型号:TAS2563


工具/软件:

您好、我在产品中使用了 TAS2563 扬声器放大器。我使用的采样率为 16000、每一个 32 位双声道。我使用的是 I2S、能够发送原始麦克风数据、并且可以在扬声器中听到。在这里、当我尝试使用频率为 100 至 500 Hz 的软件滤波器时、如果扬声器无法拾取较低的声音、它将完全静音、如果突然出现高音调的声音、它将会正常播放 状态和它发生很频繁,如果我在上述频率播放音频,如果振幅低,它也会静音。 当我使用 20-200Hz 甚至 20-1000Hz 时、它的频率范围各不相同。 我完成了一个测试用例、我记录了麦克风过滤的数据、同时我听了扬声器、我观察到记录的数据有无中断的音频、但当我在扬声器中实时收听时、如果扬声器选择了一些幅度更大的声音、则会出现扬声器自动静音和取消静音的情况。我附上了用于激活扬声器的寄存器。您能帮助我解决这个问题吗?

	i2cWrite(0x00U, 0x00U);
	i2cWrite(0x7FU, 0x00U);
	i2cWrite(0x01U, 0x01U);

	i2cWrite(0x03U,0X02U);
	i2cWrite(0x06U, 0x02U);
	i2cWrite(0x07U, 0x02U);
	i2cWrite(0x08U, 0x30U);
	i2cWrite(0x02U, 0x0CU);

此致

Kashyap G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kashyap G:

    这是要发送到器件的所有 I2C 命令吗?
    您不使用 PPC3 来为器件生成正确的配置是否有原因? 我认为器件可能未正确编程、因此数字功能将无法按预期工作。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的  Ivan Salazar
    是的、这些是我用于在项目中启用扬声器的 I2C 命令、因为我们有定制电路板、在这种情况下、我们使用该扬声器放大器 、如何使用 PPC 对我的设备进行编程 。此外、我尝试将 PPC 软件与我的 EVM 配合使用、但遇到了一个没有显示任何 EVM 设备的问题。请参阅我提到的屏幕截图。我为 TI 帐户使用了同一封电子邮件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kashyap:

    您使用的是 TAS2563 的 WCSP 或 QFN 版本?
    我可以帮助您访问适当的软件。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用 TAS2563 的 QFN 版本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您现在应该已获得 PPC3 应用的访问权限、可以使用默认配置来通过终端系统集成生成配置文件、本文档提供了有关该过程的一些信息: TAS2563 终端系统集成指南

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师