This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4061:THS4061DGN 散热焊盘电势

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1569635/ths4061-ths4061dgn-thermal-pad-potential

器件型号:THS4061


工具/软件:

我希望能够使用 THS4061DGN 交替填充 THS4631DGN。   THS4631DGN 的 PowerPAD 焊盘指定为在内部连接到负电源轨 (V-)、而 THS4061DGN 未指定与 PowerPAD 的任何内部连接。  它是否真的悬空并且也可以连接到负电源轨?  我不想承担任何责任、我的经验是、这些电极通常与内部的一些潜在器件相关联。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ralph:

    THS4061 PowerPAD 应该能够设置为任何电势、因此我认为 vs-不会成为问题。

    此致、

    Ignacio