This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9061-Q1:低电压时的输出误差

Guru**** 2797365 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9061, TLV9061-Q1, AMC3302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1569087/tlv9061-q1-output-error-at-low-voltage

器件型号:TLV9061-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV9061AMC3302

工具/软件:

尊敬的团队:

我使用 TLV9061-Q1 将 AMC3302 的差分输出转换为单端输出、适用于基于分流器的应用。 在小于 1-5mV 的分流电压较低时、TLV9061 的输出未按仿真预期工作。 在本例中、输出电压为 50mV。 当 TLV9061 的输入增加 超过 50mV 时、可以预期看到其以下输入电压。 您能帮助我解决这个问题吗?

此致

Vivek  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    TLV9061 差分放大器中的电阻值是多少?

    存在其他哪些输出负载? 什么是电源电压?

    以下是 5.5V 电源下负载下的输出摆幅限值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    我们参考了 AMC3302、如下所示、我们得到 R1、R2、R3 和 R4 = 10K Ω、C1=C2=330pF。 Vref 接地。

    电源电压 3.3V、

    单端输出将连接到 ADC 和比较器作为输入。

    此致

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vivek、

    如果 Vref 为 0V、则 VCM[OUT]为 1.65V、VOUT = 0mV、则输出电流为 1.65V /(10k +10k)= 82.5uA。 如果 VOUT 为 50mV、则 ROUT 约为 600 欧姆。

    10k 的数据表表格是 2.75V/10k = 275uA。 在 275uA 下、20mV 为大约 72 欧姆 ROUT 最大值 5.5V 和 3.3V 之间的 ROUT 差异应该很小。 而不是 72 欧姆与 600 欧姆。

    这是新的还是旧的应用程序? 有多少样本通过并失败?  

    还提供一个输入与输出之间的关系表、以便我可以制作一个图表。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vivek、

    在仿真中无法正常使用。 I [/报价]

    我错过了这一重要事实。 这是一个模型问题。 预计实际输出电压将接近 10mV 及以上。  

    是否需要真正的 0mV 输出?