This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA85EVM-978:发出将 OPA85EVM-978 设置为测试模式的问题

Guru**** 2692745 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA857

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1569573/opa857evm-978-issue-setting-opa857evm-978-into-test-mode

器件型号:OPA85EVM-978
Thread 中讨论的其他器件: OPA857、OPA85EVM

工具/软件:

您好:

我最近购买了 OPA85EVM-978 评估模块以及一些裸 OPA857 进行测试。

拆开电路板包装后、我想按照用户指南中的说明在测试模式下使用电路板、但无法正常工作。 输出保持在 0V、我不确定是否缺少阶跃。

以下是当前设置:

  • VCC:3.3V

  • Test_In:2.3V 直流偏置

  • TEST_SD:3.3V(跳线已设置)

我有几个问题:

  1. 使用测试模式时、是否应该将跳线 J4 留在原位或将其移除?

  2. 是否可能缺少任何其他信息来激活输出?

谢谢Slight smile

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、

     感谢您对设置的详细信息!

     对于 J4、您需要移除用于测试模式的跳线。 在正常运行中、您需要放置 J4 来连接 VS+。  

     我认为问题出在 Test_IN 引脚上。 我发现 OPA857 数据表更易于阅读:

      在 EVM 上无法添加交流耦合电容器、您是否能够将直流偏置设置为 2.1V 左右? 请告诉我们、如果直流变化解决了问题、您应该看到 OUT 和 OUTN 等于约 1.8V。 那么您将能够在此直流偏置上添加交流电压。 在 OPA85EVM 上测试时、我相信在 2.1V 直流上使用了大约 70mVpp 的正弦波、在 20k Ω 增益选择下实现 500mVpp 输出(TIA 输出,将在负载后衰减)。 用于 5k Ω 增益选择的 2.1V 直流偏置上的 280mVpp 交流信号和 280mVpp。  

    谢谢您、
    Sima