This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903:lm2903 上电时间

Guru**** 2584205 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1822, LM2903, LM339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1569499/lm2903-lm2903-power-up-time

器件型号:LM2903
主题中讨论的其他器件: LM339、TLV1822

工具/软件:

lm2903 的“开机时间“是多少?  即 Vcc 超过某个阈值(器件开启)与输出基于输入正确之间的时间?

谢谢、

Stu DeJonge.

首席工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stuart、

    LM2903 是一款简单器件、可在数百纳秒的 NS 内启动、具体取决于电源电压斜坡。 这是一种不带 POR 和简单偏置发生器的双极器件。

    电源电压需要在完全唤醒之前达到 2V 以上、然后响应将类似于最低传播延迟。

    大约 1-2 μ s 后、它应该准备就绪。 请注意、启动时间或最小电压不是一个保证的参数。

    但这并不简单,因为有其他力量在工作。

    请参阅 LM339 系列应用手册的第 10 节。 此处讨论了上电行为:

    LM339、LM393、TL331 系列比较器应用设计指南

    如果需要特定的启动行为、TLV182x/3x/5x 系列具有 POR 功能、可确保输出在超过最小电源电压后的特定时间段内处于特定状态。

    例如、TLV1822 将在电源电压超过 2.4V 后的 200us 内使输出保持高阻态、然后输出将反映输入。