This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:有效电源电流

Guru**** 2694605 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226-Q1, INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1569148/ina226-active-supply-current

器件型号:INA226-Q1
主题: INA226 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、希望您做得好! 查看 INA226-Q1 的数据表时、我只能找到静态电流值。 我 一直认为静态电流表示器件处于空闲状态时消耗的电流。 我想确认、在运行期间、INA226 从电源引脚消耗的最大电流为 420uA。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiffany、

    是的、INA226 在有效运行期间的最大 IQ 为 420µA(在关断模式下仅为 2µA 的最大值)。 请注意、这是流入电源引脚的电流、还会有一些电流流入 VBUS 引脚(如果已连接)、还有一个非常小的电流流入 IN+和 IN-。

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、谢谢 Mitch!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。