This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3470:DGND 引脚设置

Guru**** 2787015 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1568802/ths3470-dgnd-pin-setting

器件型号:THS3470


工具/软件:

您好、

您能否在以下设置中指导 DGND 引脚的连接方式?

VCC:GND、VEE:=60V

以下连接是否可用?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    我假设对于您的电源、VEE 的平均电压为–60V。 在这种情况下、选择可能会因您的需求而异。 为了方便起见、您可以将 DGND 设置为 VEE、但逻辑引脚将参考此 DGND(–60V)。   如果您提供了该偏置、则也可以将其设置为电源电压中点–30V、但有相同的理解、即现在逻辑引脚将以–30V 为基准。 此引脚的边界是从 VCC 一直到 VEE 的–12V、因此从–12V 到–60V。

    此致、

    Ignacio  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ignacio:

    感谢您的支持。

    当 VCC:GND、VEE:–60V 时、VDD 的预期电压是多少?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    我们可以预计 VDD 比 DGND 高 5V、因此这取决于 DGND 设置为。

    此致、

    Ignacio