This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA170:电源问题

Guru**** 2584615 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1569453/opa170-power-supply-concerns

部件号:OPA170


工具/软件:

您好的团队、

当电源电压低时、使用 OPA170 是否有任何问题?

V+:–21V

V-: –56V

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunsuke-san:

    当电源电压低时、使用 OPA170 是否有任何问题?

    电源轨似乎满足以下要求、其中–21 -(–56)= 35VDC。 因此、OPA170 可接受电源轨。  

    如果实现上述电源轨、请注意线性工作范围。 您的输入 Vcm 和输出电压摆幅相对于运算放大器中的 V-和 V+。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致、

    Raymond