This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA462:串联连接电路

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA462, OPA596, OPA2596

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1568283/opa462-series-connection-circuit

部件号:OPA462
主题中讨论的其他器件: OPA596、 OPA2596

工具/软件:

尊敬的运放支持团队:

例如、是否可以通过串联高电压运算放大器(例如 OPA462)来使输出幅度加倍?

提供了一个并联输出的电流放大电路示例。
我正在考虑是否可以使用运算放大器创建 300V 400kHz 或 800kHz MEMS 驱动器电路。

 此致、
Yuyama Hiroaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hiroaki-san、

    [报价 userid=“343895" url="“ url="~“~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1568283/opa462-series-connection-circuit ]是否可以通过串联高电压运算放大器(例如 OPA462)来使输出振幅翻倍?[/报价]

    不清楚如何串联 OPA462 来实现双倍电压。  

    [报价 userid=“343895" url="“ url="~“~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1568283/opa462-series-connection-circuit ]我正在考虑是否可以使用运算放大器创建 300V 400kHz 或 800kHz MEMS 驱动器电路。[/报价]

    要使运算放大器的驱动电压加倍、您可以在以下两种拓扑中执行此操作。  

    1. 采用 自举电源‐Ω 轨驱动器技术配置运算放大器

    https://www.ti.com/lit/an/sboa510/sboa510.pdf

    2.以下方法是使用推挽驱动拓扑将输出电压摆幅提高一倍。 在本例中、我使用 OPA596 创建 MEMS /PZT 驱动器。 您需要使用 OPA462 来配置您的应用。  

    PZT 100Vpp 驱动器 OPA596 0912205.TSC

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymond-san、

    感谢您的答复和建议。

    我想参考您的应用手册、使用自举电源‐轨驱动器技术配置运算放大器、
    MEMS 驱动器电路。利用 OPA596 作为建议。

    我们是 TI 在日本的经销商、但我们也有一个面向客户的合同开发部门。
    关于 MEMS 驱动器、您可能还有一个问题。

    谢谢、 此致、
    Yuyama Hiroaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hiroaki-san、

    [报价 userid=“343895" url="“ url="~“~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1568283/opa462-series-connection-circuit ]我正在考虑是否可以使用运算放大器创建 300V 400kHz 或 800kHz MEMS 驱动器电路。[/报价]

    要驱动 300Vpp、您可能需要两个 OPA462 高压运算放大器来驱动 MEMS 执行器-->与 OPA596/OPA2596 中类似的驱动推挽驱动拓扑。  

    大多数 MEMS 执行器不需要驱动大电流、因此 OPA462 应适用。 您是否有等效的 PZT Spice 模型。  

    下图是典型的 PZT/MEMS 等效 Spice 模型。 如果您有这些图、我们可以对驱动器进行仿真。  

    我想参考您的应用手册、使用自举电源‐电源轨驱动器技术配置运算放大器、
    MEMS 驱动器电路的可用性。[/报价]

    不清楚你们在这里指的是什么。 OPA462 在单电源轨中的额定直流电压为 180Vdc。 为了在 300kHz、400kHz 或 800kHz 下实现 300Vpp 的输出摆幅、您需要大于 150Vdc + OPA462 的单电源轨才能实现这一点(例如 160Vdc 单电源轨)。   

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致、

    Raymond