This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9101:Tox GOx(血管造影)

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1568593/tlv9101-tox-gox-angstroms

器件型号:TLV9101


工具/软件:

您好、Texas Instruments 技术人员、  

 我想知道您是否可以就以下产品器件型号与我们分享 Tox - GOx(栅极氧化层厚度,角度测量)和隔离电介质类型(CMOS、SiO2 等)?  

BQ25171QWDRCRQ1  

MSP430FR5994IRGZ  

INA186A3QDCKRQ1  

MSP430FR5994IZVW  

TLV9101IDCKR   

TPS70925DRV   

TPS70933DRV  

REF3312AIDBZ  

我们正在结合我们产品的生命周期表征来评估 TDDB 估算影响。  

我们计划在未来的一款产品中使用这些组件。  

提前感谢您的帮助  

罗恩·古兹曼  

高级可靠性工程师  

LivaNova 研发工程公司  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    [引用 userid=“671536" url="“ url="~“~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1568593/tlv9101-tox-gox-angstroms ]我们正在结合产品的生命周期表征评估 TDDB 估算效应。  [/报价]

     Tox  - GOx 信息是专有的过程信息、不会公开提供。  即使您签订了保密协议 (NDA)、我也不确定 TI 是否能够提供信息。  

    让我们知道流程信息的用途。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

     感谢您的提问。

    我们的调查目的是根据电介质厚度 (TOC-Gox) 和 TDDB 机制来评估器件、从中可以得出老化估算值、这样我们就可以在产品的生命周期验证中通过老化和 HTOL 来解决。  我们预计老化将非常小、但希望在技术文献中的已知 TDDB 表达式(即“可靠性物理与工程、第 3 版“)中基于该值获得一个品质因数。  

     这是可能的吗?

    在规划我们当前和未来产品的过程中、其他设备是否也可以共享相同的信息?  

    BQ25171QWDRCRQ1  

    MSP430FR5994IRGZ  

    INA186A3QDCKRQ1  

    MSP430FR5994IZVW  

    TPS70925DRV   

    TPS70933DRV  

    REF3312AIDBZ  

    如果可能的话,那将是很好的,并告诉我,如果你有什么需要从我们的最后?

    此致、

    罗恩·古兹曼

    高级可靠性工程师

    LivaNova 研发

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:  

    您在上面提供的 IC 列表包括 MCU、电流检测、带隙基准、低压降稳压器产品等。 TI 不同实体为这些不同的 IC 产品提供支持。

    关于 TLV9101、我们无法 笼统地揭示栅极氧化层厚度信息。 在运算放大器半行业中、公司披露过程信息的情况非常罕见 、因为过程信息是高度机密和专有的商业机密。

    我可以将您的问题转移给其他支持团队、但 HVA 团队不会向我们的客户提供这些信息。 请告诉我您将转移到上述哪个产品团队。 请告诉我。  

    此致、

    Raymond