This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VCA824:关于 VCA824 增益的线性度

Guru**** 2930590 points

Other Parts Discussed in Thread: VCA824

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1569003/vca824-about-the-linearity-of-the-vca824-gain

部件号:VCA824


工具/软件:

您好:

我想了解 VCA824 增益的线性度。 通过仿真和实际测试、我发现 VCA824 的增益和控制电压之间的关系曲线并不是完全线性的、如手册中所示。


这是仿真固定 Vin (100mV) 和 Vg 在–1~1V 范围内变化时增益和控制电压之间关系的波形、显示了可见的非线性。

我想与 TI 确认、手册是否描述了理想结果、或者线性度是否由于设计电路的偏差而较差?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chu:

    对于任何 VGA、增益图中可能有三种类型的误差、

    1、偏移误差、即增益图中的直流偏移

    2.增益误差 — 增益图的斜率偏差  

    3,一致性误差 — 这是增益图中线性度的偏差。

    这三个因素的组合误差不应超过  器件数据表电气特性的增益误差/增益偏差部分中引用的最大数值。 这是保证的数字。

    那么、您能否检查整个 Vg 范围内获得的误差是否大于此数字或超出数据表的最大值?

    此致

    Anant