This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA381:通过 INA381A3IDSGR 进行 FPGA 电流监测

Guru**** 2549610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1570485/ina381-fpga-current-monitoring-via-ina381a3idsgr

器件型号:INA381


工具/软件:

尊敬的团队:

我设计了一个使用 INA381A3IDSGR 电流检测放大器以及 SmartFusion FPGA(器件型号:A2F200M3F-FGG256I)的系统。 目标是通过 FPGA 的内部 ADC 监测输入电流。

随附的是原理图和 FPGA 参考 PPT、可供您参考。

我的理解是、利用 INA381A3IDSGR 的 VOUT、我们可以监测输入电流。

我的疑问是、我们是否可以将 INA381A3IDSGR IC 的 VOUT 直接连接到 FPGA 的 ADC 输入?

我们是否需要在 INA381A3IDSGR 的 VOUT 和 FPGA 的 ADC 输入引脚之间添加任何前端滤波器(例如低通滤波器)?

附件: /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/Current-Monitoring-using-Smart-Fusion-FPGA.pptx

谢谢、
Sujith M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sujith,  

    这里的答案是可能的。  具体取决于设计参数、即希望对器件进行采样的速度。 您知道 FPGA 内部的 ADC 是 SAR 还是 Δ — Σ 吗? 我可以查看 本应用手册 作为起点。 如果您想使用我们的一款器件直接驱动 ADC、它将为您介绍方法和思维方式。  

    对于您关于筛选器的问题、正如文档将向您展示的、我肯定会推荐筛选器、但不一定从筛选的角度来看、而更多是从充电补充的角度来看。