This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780EVM-002:如何将输出功率从 45W 更改为 65W?

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780EVM-002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1569787/ucc28780evm-002-how-can-i-change-the-output-power-from-45w-to-65w

部件号:UCC28780EVM-002


工具/软件:

您好、

我正在测试 UCC28780EVM-002、有两个问题:

1.该 EVM 的额定输出功率为 45W。 是否可以修改外部电路以实现约 65W 的输出功率?

2.是否可以测量磁化电感电流波形? 如果是、如何衡量?

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、***、

    我们的回复可能会有延迟。

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    是的、您一定可以提高功率输出。 功率输出将主要取决于功率级设计(例如电感器和电容器值)。 您可以使用 Power Stage Designer 获取帮助: https://www.ti.com/tool/POWERSTAGE-DESIGNER

    是的、您可以使用电流探头来测量电感器两端的电流。 您将需要提供一种方法来接入该电感器上的电流。 如果您的 PCB 不允许这样做、则需要移除电感器、并提供一种并联蓝线以测量电流的方法。  

    此致、

    Jonathan Wong