This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM393LV:具有迟滞功能的反相比较器的输出电压介于低电平和高电平之间 (~1.2V @Vcc=3.3V)

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: LM393LV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1569964/lm393lv-output-voltage-of-inverting-comparator-with-hysteresis-is-between-low-and-high-level-1-2v-vcc-3-3v

器件型号:LM393LV


工具/软件:

您好:

我设计了以下电路来形成 IR 隔离栅。

当没有发出 IR 时、Vpd1 =~ 150mV

当 IR 发光时、Vpd1 =~3.7V(稍后我会将其固定在 3V 左右)。

参考电压 Vref 为 865mV。

请注意、在我的电路板版本上、我没有放置 C2 输出电容器。

首次测试电路板时、 会得到以下结果:

问题在于 IR 发射极关断时比较器的输出电压 — 大约为 1.5V、而应该在 GND 附近!

今天、我已经测试了我的电路板、输出电压良好 (~0V)。

但有时、输出电压会保持在~1.5V、无法理解原因。

迟滞介于~0.5V 和~0.9V 之间。

我的问题:

  • 什么可以解释将输出比较器置于中间电压? (而 IN-和 IN+ 似乎在指定的输入电压范围内)

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加测试。

    我已降低了 IR 的发射电流、因此现在 PD 电压~3.3V。

    打开 IR 发射极后、

    光电二极管接收 IR 灯:输出电压为~0V。

    I break IR 隔离栅=>输出电压为~3.3V

    我移除光阻断器(回到初始状态,光电二极管会收到完整的 IR 光):  输出电压为 2.17V!!!  

    如果 I power off/在电路板上、它的电压输出会恢复到 3.3V。

    有什么想法吗??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个测试

    输出电压为 3.3V。

    如果测量电 压 PD1(使用电压表)、则 Voltage (DET1) 降至 2.2V。

    如果 I 停止测量、电压保持在 2.2V。

    如果测量 Vref、则电压恢复到 3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我强烈怀疑基准电压不稳定。

    用分压器替换它似乎是可以的。

    我将继续我的测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    您是查看带示波器或 DMM 的输出吗?

    如果输出发生抖动或振荡、DMM 将显示节点的平均值。

    如果示波器不可用、请在交流模式下使用 DMM 进行测量。 如果节点稳定、则测量值应约为零。 如果节点发生抖动或有噪声(交流内容)、则交流电表应测量出较大的非零值。

    在交流模式下使用 DMM 探测基准的输出。 它读数应为零。 如果有任何其他情况、则可能会振荡。

    LM393LV 具有强大的输出级、应能够轻松将 330uA 拉至接地端(至少拉至 10mV)。

    我没有看到任何会使 LM393LV 行为异常的情况。

    我也认为基准不稳定。  

    因为它是一个 Diodes 器件、我们无法支持它。 但在二极管 ZXRE160 数据表中、输出电容是实现稳定性所必需的。  “应用“部分介绍了如何选择合适的电容值。  还需要连接 FB 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的回答。

    我当时使用 DMM 查看输出。

    由于我已经使用电阻分压器更改了基准电压、因此我要寻找具有示波器的输出。

    到目前为止,我没有重现问题 — 我相信问题确实出在基准电压上。