This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY:Analog LaunchPad 中的 DS90UB9702 配置文件无法识别 USB2ANY

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1569699/usb2any-usb2any-not-recognized-with-ds90ub9702-profile-in-analog-launchpad

器件型号:USB2ANY
主题中讨论的其他器件: ALP

工具/软件:

您好:

我当前正在使用的器件 USB2ANY 一方 模拟 LaunchPad (ALP) 软件。
但是、我找不到 DS90UB9702 配置文件 在 Tools→USB2ANY/Aardvark Setup 菜单中。

以下是我的环境:

  • ALP 软件版本:v1.57.0010

  • USB2ANY 固件版本:2.7.0.0

  • Windows 版本:Windows 11 Pro 64 位

  • 配置文件更新包: alp_profile_update_v14_setup_v_1_57_0010

问题描述:

  • 已安装 ALP (MainGUI.exe)。

  • 已安装最新的配置文件更新软件包。

  • 不过、DS90UB9702 未列在可用器件下。

问题:

  1. ALP 官方是否支持具有 USB2ANY 的 DS90UB9702?

  2. 如果是、应该安装哪个版本的 ALP 和 PROFILE 软件包?

  3. 如何确认配置文件是否正确安装?

感谢您的支持。

此致、
Taxu Y

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taeksu:  

    本主题已分配到时钟与计时部门、我会继续、将 其转发给 FPD-Link 产品线、他们应该能够为您提供帮助。  

    此致、  

    Connor  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taeksu:

    要将 9702 与 ALP 配合使用、需要下载一个其他配置文件。 有关此资料、请联系您当地的 TI 代表。 该器件受 NDA 限制、因此我无法在此公共论坛上分享更多详细信息。

    此致、

    Lucas